Glenair and Cosy Electronics GMBH Sign VG Qualified Connector Assembly and Distribution Agreement

For Immediate Release:

Ruggedized Power and Signal Connectors
Contact: Tim Gaffney
Tel: +39 02 9108-2121
Email: tgaffney@glenair.com

New Value-Added Assembly and Distribution Agreement Expands Availability and Reduces Lead Times for VG 95328, VG 95234 and Commercial Equivalent Power And Signal Connectors in Germany as well as Worldwide.

Glenair Inc.'s Commital Connector Division, an Italy-based manufacturer of ruggedized power and signal connectors for transportation, industrial and military applications has entered into a multi-year agreement with Germany-based COSY Electronics GmBH to provide value-added assembly and distribution for the company's VG-qualified line of MIL-DTL-5015 (type) and MIL-DTL-26482 (type) connectors on a regional and worldwide basis. These popular cylindrical connector products feature reliable reverse-bayonet coupling and over 200 power and signal contact layouts.

Under the terms of the agreement, COSY Electronics will launch a rapid-turnaround program which includes component part stocking and turnkey value-added assembly of finished connectors. Principally serving the German marketplace, COSY will also promote and sell the connectors worldwide via its extensive sales force.

Tim Gaffney, Glenair's European Sales General Manager says the new agreement will "markedly improve the availability of these versatile connectors both in Germany and worldwide." Gabriele Taxis, COSY Electronics CEO states she is "excited to add these VG qualified connectors to their existing range of high-reliability military and commercial interconnect components and systems, and especially to be able to meet the growing demand for these products in Germany."

For more information on respective company products and capabilities visit www.glenair.com and www.cosy.de.

Aktuelle Mitteilungen

18.01.2010: Glenair & Cosy unterzeichnen Assembly Vertrag

GLENAIR UND COSY ELECTRONICS GMBH UNTERZEICHNEN VERTRAG ÜBER DIE FERTIGUNG UND DISTRIBUTION VON VG-QUALIFIZIERTEN STECKVERBINDERN

Die neue Partnerschaft zwischen Glenair-Commital und Cosy Electronics bietet den Kunden zwei entscheidende Vorteile : einerseits die erweiterte Verfügbarkeit für elektrische Steckverbindungen nach VG95328 und VG95234 und andererseits eine deutliche Verkürzung der Liefertermine. Sowohl in Deutschland wie auch weltweit. Selbstverständlich gilt dies ebenso für alle äquivalenten kommerziellen Ausführungen.

Der Glenair Geschäft sbereich „Commital“, ein in Italien ansässiger Hersteller von robusten elektrischen Steckverbindern für industrielle und militärische Anwendungen im Transportwesen, hat einen Vertrag über mehrere Jahre mit der in Deutschland ansässigen COSY Electronics GmbH geschlossen, der die Weiterverarbeitung bzw. Endmontage und den Vertrieb der nach VG-Norm zugelassenen Steckverbindertypen aus MIL-DTL-5015 und MIL-DTL-26482 auf regionaler und internationaler Ebene vorsieht. Diese weit verbreiteten Rundsteckverbinder verfügen über eine zuverlässige Bajonettverriegelung und sind mit Power- und Signalkontakten in über 200 Polbildern erhältlich.

Gemäß den Bestimmungen des Vertrages wird COSY ein Programm zur schnellen Umsetzung starten, das die Bevorratung von Einzelteilen und die Montage von Fertigsteckern beinhaltet. Prinzipiell den deutschen Markt bedienend, wird COSY auch die weltweite Vermarktung und den weltweiten Verkauf von Steckverbindungen mittels ihres bewährten

Vertriebsteams weiter ausbauen und fördern.

Tim Gaffney, Geschäftsleiter Glenair Europa, lässt verlauten, dass der neue Vertrag „spürbar die Verfügbarkeit dieser vielseitig verwendbaren Steckverbinder sowohl in Deutschland als auch weltweit verbessert“.

Gabriele Taxis, Geschäftsführerin der COSY Electronics GmbH erklärt, dass sie und ihr Team „hoch motiviert sind, diese nach VG-Norm qualifizierten, äußerst zuverlässigen Steckverbinder in das bisher bestehende Sortiment militärischer und kommerzieller Steckverbinderkomponenten und -systeme aufzunehmen und dadurch den wachsenden Bedarf an diesen Produkten in Deutschland bedienen zu können“.

Um weitere Informationen zu diesbezüglichen Firmenprodukten und Leistungen zu erhalten, besuchen Sie bitte: www.glenair.de und www.cosy.de.

Glenair, Inc. 1211 Air Way, Glendale, CA 91201-2497 | Tel: 818-247-6000 | Fax: 818-500-9912 | Email: sales@glenair.com
Copyright © 2001-2012 Glenair, Inc. All Rights Reserved